This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:使用不带LMK0.4828万的DAC39J84

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84, DAC39J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566931/dac39j84-using-dac39j84-without-lmk04828

部件号:DAC39J84
主题中讨论的其他部件: LMK0.4828万

您好,

我们希望将DAC39J84用作PLL参考。 当DACCLK(P/N)为2560MHz时,DAC输出频率将介于300MHz至900MHz之间。

为了节省PCB面积并降低总功耗,我们希望在没有JESD204E的情况下使用SPI。

是否可以在没有LMK0.4828万的情况下使用DAC39J84? (DACCLC(P/N)将在2560MHz时通过变压器导出为LVPECL或正弦波)

建议设置是什么? 我能否直接从FPGA提供SYSREF信号?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron,

    我能够使用TI DAC39J84EVM从您的设置中生成输出。 我一直禁用SYSREF。 有关设置以及DAC和LMK寄存器设置,请参阅随附的文档。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../SYSREF_5F00_OFF.cfg

    e2e.ti.com/.../DAC39J84_5F00_NCO_5F00_NO_5F00_SYSREF.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:
    只是为了提供更多的背景信息,
    我们只打算使用DAC的内部NCO,因此不需要JESD204B接口。
    我们要使用SPI配置零件。
    如果我们不需要实现确定性延迟,我们是否可以使用LVPECL或正弦波咔嗒板?
    是否可以关闭JESD接口以节省电源? 您能建议如何实现这一点吗?
    如果我们在该模式下工作,是否仍需要提供SYSREF信号?

    您能建议如何正确配置此模式吗?

    此致,
    NIR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jim:

    感谢您的快速回复!
    其实,我们已经用2560MHz的外部时钟测试了EVAL主板,一切都很正常。
    我将尝试提供的*。cfg文件(SYSREF_OFF.cfg),并在此处更新结果。

    另一个问题是NCO频率之间的延迟。
    使用SPI配置NCO时,我只想发送高16位。 使用最大SPI时钟10MHz时,总时间为1.6uSec。 此外,我需要配置SIF同步。

    输出频率(NCO)将从300MHz更改为302.5MHz时,您能否计算总延迟。

    谢谢!
    多伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron,

    通过SPI同步使用NCO更新是一种“异步操作”。 在异步环境中不可能有确切的延迟。

     您必须监控SYSREF的输出才能获得任何类型的测量。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron,

    更新NCO时不需要写入config92。 此寄存器由JESD块使用。 如果您只需更改一个寄存器中新NCO值的一个设置,则不必写入其他两个寄存器。 使用异步SYSREF应该没有问题。 如果您将此设置为直流耦合,请确保输入源的CM为0.5V。 请参阅随附的相关文档。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC3xJ8x-Device-Initialization-and-SYSREF-Configuration.pdf