This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7957-Q1:有关ADS7957-Q1重置和初始化的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7957-Q1, ADS7957

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569171/ads7957-q1-question-about-reset-and-initialization-of-ads7957-q1

部件号:ADS7957-Q1
主题中讨论的其他部件: ADS7957

您好,

我想问您一些与ADS7957-Q1重置相关的问题,如下所示。

Q1)重置

我想ADS7957没有“重置”引脚。

能否告诉我如何重置此设备?

仅通电或寄存器控制,正确吗?

Q2)加电(加电)重置

关于"通电"重置,我们应该如何知道设备处于重置和初始化状态的时间?

是否需要 检查每3个功率(模拟,数字,参考)是否达到"最小"级别?

Q3)通电顺序

数据表上有"通电顺序",图49,第24页。

我们是否应该在通电后执行所有这些步骤?

我认为我们应该进行寄存器设置,以便从初始化值更改。

我的理解是否正确?  

谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takumi San

    请参阅下面我的答复

    1)可以。可以通过寄存器控制或开机来重置设备

    2)是。您应监控所有滑轨并等待其达到最小值。此外,您的ADC输入在任何时候都不应大于电源滑轨(VA+)

    3)对于用户初始化重置,您需要将0x4200写入设备。 有关详细信息,请参阅数据表的表11

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhijeet-san,

    非常感谢您的回复。

    如果我的理解正确,请再次确认第3季度,如下所示。

    如果我们计划在初始设置(通电后)使用此设备, 则无需对auto-1和auto-2寄存器进行编程。

    我的理解是否正确?

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhijeet-San,

    抱歉,请再问一个问题。
    我认为我们可以停止帧之间的SCLK,对吗?
    还是SCLK必须始终运行? (我们从不停止SCLK运行??)

    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takumi San

    接通电源后,设备默认寄存器设置将按照表1第2列(重置状态)进行。 如果您的预期设备设置与此表中提供的设置不同,则每次开机后都需要写入设置。 您在什么模式下操作此设备

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takumi San

    数据采集不需要自由运行时钟。 如 正时图所示,您可以在16 Clk后停止SCLK

    此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhijeet-san,

    非常感谢您的回复。

    我明白了。

    此致,