This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5578:询问DAC5578设置和行为

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5578

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567121/dac5578-asking-for-the-dac5578-setting-and-behavior

部件号:DAC5578

大家好,

此DAC5578设计规格的最大输出电压为600mV。 请提供您的评论。

问题
1. EC发送i2c_w rite 0x91 0x00和oxffff 1 2,除了此设置,是否需要注意其他事项?
2.建议的引脚8最大输出电压是多少? 有什么建议?
针脚9:零刻度设置有何影响?
4. PIN21:TWOC将影响FW设置? 有什么需要注意的?
5.软件重置后,自动控制器只能控制DAC A/B,客户无法控制其它DAC电流输出。 这是正确的行为吗?
6.软件重置后,客户需要将其它DAC (F/G/H)断电寄存器设置为1,然后客户可以将其它DAC控制为1.2V。 为什么需要首先设置DAC (F/G/H)? 这是预期行为吗?

如果需要,我可以通过邮件将客户示意图发送到以供审查。

谢谢
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SHH 说:
    2.建议的引脚8最大输出电压是多少? 有什么建议?[/QUOT]

    引脚8是VREFIN引脚。 它是一种输入。

    3.引脚9:零刻度设置有何影响?[/QUOT]

    数据表中将零刻度设置下的电压输出描述为零代码错误。 1mV (典型)和4mV (最大)。

    4. PIN21:TVOC将影响FW设置? 需要注意的事情?[/QUOT]

    此引脚在二进制二进制补码与直式二进制之间设置DAC数据格式。 固件需要使用相应的格式。

    5. 软件重置后,客户只能控制DAC A/B/C,客户无法控制其他DAC的电流输出。 这是正确的行为吗?[/QUOT]

    这是意外行为。 重置不应"锁定"其他DAC通道。

    6. 软件重置后,客户需要将其他DAC (F/G/H)断电寄存器设置为1,然后客户可以将其他DAC控制为1.2V。 为什么需要首先设置DAC (F/G/H)? 这是预期行为吗?[/QUOT]

    否,这不是预期行为。