请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA450-Q1 主题中讨论的其他部件:PGA450Q1EVM
尊敬的工程师:
请帮助分析PGA450EVM GUI为什么出现错误,请参阅随附的图片。
程序如下:
- 为PGA450Q1EVM板加电(连接到12V)并将EVM板与Tiger板连接起来
- 打开GUI
- 插入Tiger USB电缆
软件从那里冻结了。 请说明开机顺序是否错误。
此致
凯林
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的工程师:
请帮助分析PGA450EVM GUI为什么出现错误,请参阅随附的图片。
程序如下:
软件从那里冻结了。 请说明开机顺序是否错误。
此致
凯林