This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7223:转换结果读取问题

Guru**** 2845440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569491/ads7223-conversion-result-read-issue

部件号:ADS7223

尊敬的先生/女士:

我正在差分模式下使用ADS7223 ADC,它具有组合的RD和CONVST信号。


我正在使用模式2手动控制信道选择。  读取转换结果随同一输入电压的多次读取而变化。


请找到随附的时间图表,并告诉我时间安排是否有任何问题。

此致,

b Sandeep。

9742809789

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sandeep,

    ADC会有一些固有噪声。 此外,基准,信号链和信号源会发出一些噪音。 所有这些噪声源一起将导致在ADC的输出端看到一系列代码。

    在此ADC中,您可以预期输出代码的平均值范围为+-3个代码(这也取决于系统噪声)。
    您是否看到输出代码中存在此程度的变化?

    如果变化幅度大于+-3LSB,您可以检查输入直流信号和ADC参考电压是否稳定。