This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7882:电源电流测量

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569640/ads7882-supply-current-measurement

部件号:ADS7882

我有一位客户询问他是否可以单独为每个电源供电,以测量电路电流。 我不知道他为什么要以这种方式检查电流,但他们问我能否检查一下,看看在这样做时是否有任何问题。 我不认为这会是个问题,但我一直只是打开部件的电源,并从单独的电源获取当前读数。

如果您对客户有任何疑问,请告诉我。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    客户可以单独加电并测量电流 ,但这并不常见,在检查绝对最大额定值表后,无需考虑此ADC的特定加电顺序。 但建议首先为模拟电源(+VA)通电,请记住模拟输入+In应在+VA之后提供或满足–0.3 至+VA + 0.1 的条件。 谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴尔,

    感谢您的快速响应!

    祝你度过美好的一天!

    Richard Elmquist