This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:使用4:1变压器驱动50 Ω 负载

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82, DAC5672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568005/dac37j82-driving-50-ohm-load-with-4-1-transformer

部件号:DAC37J82
主题中讨论的其他部件: DAC5672

您好,


我的问题与DAC37J82数据表中的第7.3 ................................................................29段有关。

在图77中,我的理解是变压器之前的等效阻抗为50欧姆。 阻抗比为1:1,因此负载也被视为50欧姆。 因此,有20 mA电流流经25欧姆的等效负载,这将导致0.5 Vpp电压通过负载。

在图78中,变压器前面的等效阻抗为200欧姆。 阻抗比为4:1,因此负载也被视为200欧姆。 因此,有20 mA电流流经100欧姆的等效负载,从而在负载中产生2 Vpp电压。

但是数据表显示它不是2 Vpp,而是1 Vpp。 我在哪里出错了?

谢谢,此致,

Laurent。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Laurent:

    以下应用说明的2.2 部分和2.3 部分说明了如何 在1:1变压器外壳中获得0.5Vpp,在4:1变压器外壳中获得1Vpp。

    此致,

    Neeraj Gill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您快速回答Neeraj,
    因此,我似乎只是错过了最后一步,这将引出另一个直接的问题:我可以在您的应用手册中读到:“使用20mA的满量程电流输出,这将导致0至1Vp,它在DAC5672/74的兼容电压范围内。 这对应于互补IOUT终端上的2 Vpp。" 但是,对于DAC37J82,输出符合电压仅为-0.5V至+0.6V。 您是否认为使用这种4:1配置会导致严重的信号失真?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Laurent:

    由于变压器的中心接线片连接到接地,1Vpp将围绕0V (接地)居中,因此在每个引脚(Ioutp和Ioutn)上,输出电压将从-0.5V摆动到+0.5V (1Vpp),因此您将处于-0.5V到+0.6V的符合范围内。 数据表中的“7.3 29 DAC传输功能”部分也提到了这一点。

    此致,
    Neeraj Gill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj,
    输出电压在负载上为1 Vpp,但在互补的IOUT端子上为2 Vpp (如应用说明中所述)。 由于中心抽头接地,电压将从-1V波动到+1V (2Vpp),这不在合规范围内!
    或者,我可能仍然错过了什么?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Neeraj,
    请您看看我的最后一条消息,以确保我可以避免任何示意性错误?
    谢谢,此致,
    Laurent。