This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7957-Q1:有关串行接口计时的问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7957-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569173/ads7957-q1-questions-about-serial-interface-timing

部件号:ADS7957-Q1

您好,

让我问您一些有关ADS7957-Q1的串行I/F计时的问题,如下所示。

q) 7.8 计时要求,第11页

11页上有一个关于I/F计时的表格,即7.8 计时要求。

此定时规格对20MHz以下的所有SCLK频率有效,对吗?

还是仅用于20MHz时钟?

感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takumi San

    计时信息对高达20MHz的时钟频率有效

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhijeet-san,

    非常感谢您的快速响应!

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhijeet-san,

    您是否有为客户解释SPI规格的TI文档?
    如果您知道,请告诉我。
    如果可能,我想将其提供给我的客户。

    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takumi San

    没有具体的文档解释SPI的这种情况。 这是通用的,您可以参阅 SPI上的任何在线文档。

    我们已经开发出了MultiSPI通信接口,可降低基于SAR ADC的数据采集系统的设计复杂性和成本以及调试周期时间。 我们的一些较新的精密SAR器件(如ADS89xxB和ADS91xx)具有此实现。 有关MultiSPI的详细信息,请参阅以下链接

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhijeet-san,

    感谢您的回复。
    很抱歉没有文档,但您的信息对我很有用。
    让我研究一下这份文件。

    谢谢!