This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8201:使用ADS8201,不带convst & busy

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569451/ads8201-use-ads8201-without-convst-busy

部件号:ADS8201

大家好,:

很抱歉打扰。

我只需要确认一件事,即如果我将ADCSCR位0设置为1,ADS8201可以在没有convst & busy的情况下使用

请帮助回复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Nobody,

    如果设置了ADCSCR[0]=1,则可以使用SPI接口触发转换。
    如果您不打算使用BUSY或INT (中断)功能来监视转换,则必须在主机中实施定时延迟,以计算ADC的转换时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul:

    感谢您的回复。

    根据您的回复,延迟时间>转换时间,ADC无法正常工作,对吗??

    最好的布加兹酒店
    没有人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Nobody,

    是的,如果延迟时间>转换时间,则应该有效。