This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.01万的抗锯齿过滤器要求

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568906/anti-aliasing-filter-requirement-for-lmp90100

主题中讨论的其他部件:LMP9.01万

一方面,数据表 指定了高达100Hz (ODR <=13.4SPS)和1kHz (ODR >=26.83SPS)的数字滤波器响应,这使我认为,如果ODR配置为 13.4SPS或更低,超过100Hz的频率内容可能会导致混叠。 另一方面,我预计西格玛-Δ 频率将远远高于此值。 根据9.3 .6.6 部分,我对delta-sigma采样率的印象是3.5717MHz,拒绝频率超过1MHz应该足够好。 最后,为LMP9.01万提供抗锯齿模拟滤波器所需的频率规格是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Louis:

    Sigma delta频率比选定的SPS速率高得多。  ADC是过采样,还需要样品稳定在窦性滤波器中。  因此,LMP9.01万设计用于小于100Hz的信号。  这意味着您可以将抗锯齿滤波器设置得非常低,而不必担心信号内容在MHz范围内。  例如,如果我的信号为1或2 Hz,我会将采样速率设置为13.42SPS,并在信号上放置一个边缘可能为100或200 Hz的滤波器。

    Mike