请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1015 您好,
我目前正在使用ADS1015获取热敏电阻 桥接电路的电压。
ADS1015的配置为 0x4283。 AINp=AIN0 AINn=GND,FS=+/-4.096V,连续转换模式,1600SPS。
输入信号电压范围为1.0V至2.2V。 ADS1015的VDD为3.3V。
我的问题是,当我尝试读取转换结果时,我可以正确获取第一个字节的数据,但第二个字节的数据始终为“1”。
请参见下图。 谢谢。