This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:设计具有DIP组件的心电图电路

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA114, INA126, ADS1258, ADS1278, ADS1243-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/569027/ads1258-designing-an-ecg-circuit-with-dip-components

部件号:ADS1258
主题中讨论的其他部件:INA114INA126ADS1278ADS1243-HT

你(们)好


我正在尝试用自己制造的ADC来设计一个心电图电路。


我知道这里有很多电路可供参考,但是问题在于组件,没有很多24位DIP封装ADC。


我已经构建了一个电路,可以读取示波器上显示的心电图信号。 但是,现在我正在尝试将数据发送到ADC。


我正在使用的仪表放大器是(INA126,INA114,AD620)。


是否有任何采用DIP封装且性能与ADS1258或ADS1278相同或相似的24位ADC?


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muhammad:

    欢迎来到我们的论坛。

    遗憾的是,我不得不告诉您,我们在过去几年中已经停止了24位ADC的所有DIP封装选项。
    我找到的唯一选项是ADS1243-HT,但它可能有点贵,因为它具有陶瓷封装。 我也不确定ADC在ECG系统中的工作效果如何。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德


    我不确定这对您是否有帮助,但通常您可以找到DIP适配器,在这里您可以将该部件焊接到一个具有DIP配置引脚的小板上。 如果您需要这样的主板,有许多不同的供应商。

    例如,ADS1278采用了HTQFP-64,我认为它适合于此主板:

    www.proto-advantage.com/.../product_info.php

    请注意,您必须验证ADS1278的封装尺寸,并将其与主板上的封装尺寸进行比较。 我相信你能找到很多这样的人。

    如果您正在寻找DIP封装以避免在如此精细的引脚节距上焊接,那么这不会有什么帮助,因为您仍然需要将该零件焊接下来。 如果您正在寻找易于拆卸和更换DIP插座的DIP封装,这可能是一个好的解决方案。


    吴若瑟