This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RF:我有一个关于使用ADC的问题

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1800RF, ADS4149EVM, ADC12D500RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568826/adc12d1800rf-i-have-a-question-about-using-adc

部件号:ADC12D1800RF
主题中讨论的其他部件: ADS4149EVM, ADC12D500RF

大家好,我是Jun Hee Cho。  

我有一些问题。  

在我提问之前

首先,我会简单解释我们将要开发的应用程序。
我们希望通过天线的射频信号以无线方式查找生物信号,并使用ADC转换数据。

我使用的信号中心频率为3 ~ 5GHz,我正在寻找带宽为3GHz或更高的ADC。

输入信号的脉冲重复频率(PRF)为1 M至10 MHz。

我正在寻找一款名为ADC12D1800RF的产品。

它的最大带宽为4 GHz,最小采样频率为500 MHz。

我们使用1M到10MHz的PRF,如果输入小于500MHz,我们会想知道ADC的输入是否根本不工作。

如果是,我知道ADC有一个接收时钟信号的驱动器电路。 如果输入的时钟信号为500MHz或更低,我想知道此驱动电路是否不工作。

此外,如果有满足这些规格的ADC,我想知道它是什么。 我想知道是否有FPGA可以将ADC的输出数据传输到PC。

PS。 我已经在使用ADS4149EVM,该主板上的最小采样时钟信号为20MHz。 但我在1MHz ~ 20MHz的频率下使用它。 因此,我提出了上述问题。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jun Hee

    在双输入模式下操作时,ADC12D1800RF器件的最小采样速率为150MSPS。 如果您想以低采样率使用ADC,我建议使用ADC12D500RF。 它具有与ADC12D1800RF相同的输入带宽,但在低采样率下,功耗更低,性能稍好。 如果您计划设计自己的主板,ADC12D500RF将是此产品系列中的最佳选择。

    如果您计划使用EVM,FPGA固件设计可能会将低速捕获限制在超过150MSPS的某个级别。

    上述所有ADC都可以将信号从直流转换为3 GHz以上。 输入信号路径可以是直流耦合或交流耦合,以满足您的应用需求。

    如果您的脉冲重复率为1MHz至10MHz,我建议您的系统设计为以该设备正式支持的采样率连续运行ADC,但仅在发生脉冲时存储或处理数据。 这将在脉冲期间捕获的数据中提供最佳ADC性能和更好的时间分辨率。

    我希望这会有帮助。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。

    我会问你一些问题。
    在您推荐的ADC12D500RF的数据表中,最小采样时钟频率为150MHz (在非DES模式下)。 该规格与我之前提到的ADC12D1500RF相同,具有最小采样时钟频率。 但为什么您建议它适合在我要使用的系统上使用?

    我想输入时钟频率,从1M到10MHz。
    当然,我们以前使用的ADS4149EVM的最小采样时钟频率为20MHz,但它可以在1MHz时钟频率下运行。
    我是否可以在1MHz或5MHz时钟频率下使用我推荐的ADC12D500RF? 如果是,我将理所当然地使用此产品。

    接下来是有关FPGA的问题。

    为了实施我的上述系统,使用不同的主板或产品是否比使用FPGA更好? 像嵌入式系统?

    我想持续捕获一分钟的信号并自动将此数据发送到PC。 您认为如何配置系统并购买产品?

    非常感谢您阅读到最后的内容

    祝你度过美好的一天!

    赵俊熙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赵俊熙

    如果您的输入信号为3至5 GHz,并且您计划仅以1至10 MHz采样,那么您的采样将大大不足。 通过这种方式,您可以获得一些有关信号振幅的信息,但不能获得有关频率的信息。 这是您打算做的吗? 信号正时或频率的任何方面是否重要?

    在任何情况下,如果您正在寻找一种能够以低采样率和大记录持续时间捕获3到5 GHz信号并自动将其发送到PC的交钥匙式解决方案,您应该研究现成的数字化仪产品。 有许多不同的公司需要考虑,我相信有些公司的产品与您的需求非常接近。 某些示波器产品甚至可能能够做到这一点。

    我们的ADC评估工具不能以您所需的方式工作。 ADS4149EVM或ADC12Dxx00RFRB评估工具都无法满足您的需求。

    如果您正在使用ADC和FPGA等设计自己的数字化板,那么我会推荐以下架构:

    1. 用于数据采集和存储的ADC + FPGA + RAM。  
    2. 嵌入式控制器,用于管理捕获系统并将存储的数据发送到PC。

    要获得具有所需输入带宽的ADC,您可能需要以更高的采样率操作ADC,并在FPGA内部进行小数以将采样率降低到应用所需的任何速率,然后再将信息存储到内存。

    此致,

    Jim B