This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:在抽取4模式中使用的通道

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567504/adc12j4000evm-lanes-used-in-decimation-4-mode

部件号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVMADC12J4000

Jim,

我们在TSW14J56EVM中对8通道进行编程时遇到问题,决定尝试使用十进制4,P54=1模式,dev_clk = 3760MHz。 我有几个问题需要您的帮助:

1)由于在这种情况下仅使用4个车道,您能否帮助我使用哪4个车道(1,2,3,4)或(2,4,6,8)?

2)因为我将使用ADC12J40万_DB4_DDR_P54.cfg,KM=23,所以K=24?

3) Altera IP JESD204b_RX具有并行数据总线输出,此总线的速率是多少? 应该是3760*128 2.5 ? (因为总线宽度为128位)?

再次感谢,Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bing

    请参阅ADC12J4000数据表中的表11和表15。 如表11所示,输出比特率是ADC DEVCLK的2.5倍。

    3760MHz x 2.5 = 9.4Gbit/秒

    1)如表15所示,使用了通道0,1,2和3。 (.ini文件术语中为1,2,3,4)。

    2)正确。 如果KM1 (K减号1)= 23,则K=24

    3) JESD204B IP一次处理4个字符(八位字节)。 接收数据的4个八位字节被反序列化并在32位宽总线上输出,每次接收4个八位字节时都会输出一个新的32b字。 在物理串行接口中,八位位组采用8b10b编码,因此4个八位位组的数据实际上有40个RX位。 在9.4 Gbit/秒时,它需要40 *(1/9.4Gbit/秒)=每4个八位字节大约需要4.2556 ns。 反转这个,我们得到235兆字/秒 这是每个JESD204B RX的32位宽总线的更新速率。 在此模式下,有4个通道以相同的速率运行。 因此,32 x 4=128位总更新为235 MHz。

    我希望这会有帮助。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    谢谢。 这非常有帮助! 下面我有一个问题--如果你看看表11中的条目,八位字节应该是F=2而不是你提到的4吗?


    再次感谢,Bing

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bing

    上表正确。 此模式的帧长度为2个八位字节。 但Altera JESD204B IP和硬件一次对4个八位字节(此模式下一次2帧)进行反序列化。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    再次感谢! 必应