This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:关于DVDD电源

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568856/ads8528-regarding-dvdd-supply

部件号:ADS8528
主题中讨论的其他部件:ADS8568

您好,

参考:设备数据表(www.ti.com/.../ads8568.pdf)

在推荐的工作条件下(章节7.3),DVDD的电压可能会从2.7 电压到5.5 电压不等。 如果我将DVDD作为5.0 Volt提供,我将获得逻辑1作为5.0 Volt。 因为我的微控制器(SPI主控制器)是Arduino uno,其逻辑电平为5.0 V (高)。  

天哪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gosh,

    输出逻辑电平由VOH和VOL电平指定。
    对于ADS8568,VOH为(DVDD-0.6V)(最小值)和(DGND+0.4V)(最大值)。
    因此,逻辑1的输出电压将大于4.6V,并且小于0.4V @5V DVDD。

    您应确保这些逻辑级别在主机的VIH和Vil级别内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    感谢您的回复。

    此致,

    天哪