This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259:用于多个ADS1259的振荡器

Guru**** 2684175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568936/ads1259-oscillator-for-multiple-ads1259

部件号:ADS1259

我们目前在一个电路上有4个ADS1259部件,我们同时对所有4个部件进行采样。  目前,每个零件都有自己的外部晶体连接到XTAL1和XTAL2。  我想为所有四(4)个ADS1259部件使用一(1)个振荡器部件(例如:3.3V的ASV-7.3728MHZ-EJ-T)。  因此,振荡器输出将连接到所有四个ADS1259部件上的XTAL1引脚,而XTAL2引脚将保持浮动状态。  使用一个振荡器为四个ADS1259提供外部时钟是否工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我看不到使用一个振荡器驱动四个ADC的问题...时钟输入具有高阻抗,振荡器的输出可能已缓冲。 我只建议保持时钟跟踪的简短,并尽可能避免通过vias路由时钟跟踪。

    此致,
    Chris