This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:转换启动信号

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568806/ads1246-conversion-start-signal

部件号:ADS1246


您好,

让我问一个有关ADS 1246转换启动信号的问题
有两种类型的AD转换启动触发器:"脉冲输入到启动pin "和"发送同步命令"。

问题1:
当在AD转换过程中向起始引脚输入活动信号时,
 或者发送哪个同步命令,哪个信号或命令优先?

问题2:
当转换开始信号再次激活以执行转换时,
 正在进行的广告转换是否会中断并开始新的转换?

问题3:
当转换过程中中断且转换再次开始时,
 应使用哪种"输入脉冲至起始引脚"或"发送同步命令"?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain-San,


    通常,您可以将起始引脚的上升沿和SYNC命令视为功能相同。 两者都没有优先权。

    如果已发出同步但尚未完成转换,然后给出开始上升边缘,则会忽略第一次同步,数字过滤器将重置,而不完成第一次转换。 如果您切换SYNC命令和起始引脚上升边缘,则也是如此,数字滤波器将在未完成第一次转换的情况下重置。

    如果要中断转换并重新启动转换,可以使用启动引脚脉冲或SYNC命令。 两者都能正常工作。 请注意,如果在转换完成的过程中按住起始引脚,则会将设备置于断电模式。


    吴若瑟