This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8.0004万EVM:DAC8.0004万EVM与MMB Rev.C兼容

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568691/dac80004evm-is-the-dac80004evm-compatible-with-mmb-rev-c

部件号:DAC8.0004万EVM
主题中讨论的其他部件: DAC8.0004万DXP

大家好,

由于DAC8.0004万EVM需要TI模块化EVM主板MMB0,因此我目前获得了修订版C的主板

我不知道 DAC8.0004万EVM是否与 MMB Rev. C兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wenbing:

    我不认为这应该是一个问题,因为DAC8.0004万EVM应该与Rev C类型MMB0s一起使用-只需记住安装DAC8.0004万.xml文件以实现正确的操作。  xml文件位于以下位置:

    ftp.ti.com/.../

    如果您在安装过程中遇到任何问题,请告诉我。  

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了,非常感谢。