This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:将MSP430连接到AFE4404EVM

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM, AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568432/afe4404evm-connecting-msp430-to-afe4404evm

部件号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他部件: AFE4404

您好,

我正在尝试将MSP430连接到AFE4404EVM,并且我有执行此操作所需的步骤,但我在确定连接到测试点的最佳方式时遇到了问题。 不能焊接电线。 您会如何建议您这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victoria,

    焊接电线是访问EVM中AFE4404数字引脚的唯一方法。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prabin

    我将MSP430启动板和EVM连接在一起,只有EVM在通过USB供电时才会打开。 有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victoria,

    我假设您将MSP430启动板和AFE4404EVM连接到两个不同的USB端口,并且只有EVM已通电。
    如果是,请检查MSP430启动板是否简短。 如果由于短路而占用更多电流,您的PC将关闭连接至启动板的USB端口。

    此致,
    Prabin