This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300关于正弦波频率问题

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568503/afe4300-afe4300-about-sine-wave-frequency-issue

部件号:AFE4300

大家好,

客户正在使用 AFE4300。

问题1:客户需要了解测量生物阻抗时输出正弦波频率的多少。

问题2: 是否可以调整输出正弦波频率? 如果可以 调整,AFE4300是否可以实现扫描功能? 如何调整  输出正弦波频率?

问题3: 输出正弦波频率是否由DAC生成?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    以下是您问题的答案。
    问题1:输出正弦波的频率可使用寄存器设置进行编程。
    问题2:通过控制器更改寄存器设置可以扫描正弦波频率。
    问题3:是的,正弦波由6位DAC产生。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prabin

    感谢您的回复。
    问题1:输出正弦波的频率可以设置多少? 255KHZ?

    问题2:输出正弦波的频率能否由数据表第24页上的BCM_DAC_FREQ寄存器设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    由于DAC后有150kHz LPF,我们支持的频率达到150kHz。
    是的,您回答正确,正弦波的频率可以使用BCM_DAC_FREQ进行更改。

    此致,
    Prabin