This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:模拟输入范围

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568610/ads1262-analog-input-range

部件号:ADS1262

您好,我对ADS1262的实际输入范围有点困惑。 以下是我对ADS1262数据表的解释:

如果我使用的是+2.5V的内部参考电压,则我的AVDD是+5V,而我的AVSS是0V,那么我的输入范围是0V到+2.5V。  这是否正确?

如果我使用的外部参考电压为+5V,则我的AVDD为+5V,而我的AVSS为0V,则我的输入范围为0V至+5V。  这是否正确?

如果我使用的外部参考电压为+5V,则我的AVDD为+2.5V,而我的AVSS为-2.5V,则我的输入范围为-2.5V至+2.5V。  这是否正确?

非常感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    欢迎来到TI E2E论坛!

    ADS1262的输入范围可以用两种不同的方式描述:

    1. 绝对输入电压范围。 一般而言,所有输入电压必须小于AVDD且大于AVSS。 ADC无法测量超出电源范围的电压,如果输入电压确实超过此要求,则可能会损坏设备。

    2. 差分输入电压范围。 ADS1262始终以差动方式测量输入信号(相对于某些其他信号),然后将此(差动)电压与参考电压进行比较。 因此,差分输入电压不得超过+/- Vref / PGA (或通过PGA获得后的+/- Vref);否则,ADC的输出代码将剪辑为最大或最小代码。

     

    总结...

    • 电源电压将设置绝对输入电压范围的界限(对于正负输入,无论您指定哪个输入为正负输入)。

    • 参考电压(和PGA增益)将限制输入引脚之间可测量的最大差动电压。

     

    供参考:下面是用于ADS1262的Excel计算器工具,它可以告诉您ADC的输入信号是否超出范围:    

    我希望这能有所帮助!

    此致,
    Chris