This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM SPI/SSI连接原理图和固件

Guru**** 2588735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, ADS127L01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567956/ads127l01evm-spi-ssi-connection-schematic-and-firmware

线程中讨论的其他部件:ADS127L01ADS127L01EVM

您好,

 我需要将ADC ads127L01集成到 tm4c1924 MCU中,如演示板,

我需要达到最大数据速率。

分析演示板原理图ADC连接到SSI模块编号3  

但我观察到SSI3的每个备用功能引脚 都短接在一起,

请参阅演示板原理图中   的,例如(SSI_clk) PQ0是同时PF3,

我不知道为什么。

自从我绘制了一个新的原理图,我就有了一个绰号:如何连接SPI,MCU以何种方式读取ADC。

然后,我的问题是,是否可以接收降级板ADS127L01EVM的固件源代码(或其一部分),以便了解

连接到MCU和固件技术以获得最大数据速率。

我计划使用SPI和UDMA来实现。

此致

迭戈

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您对ADS127L01的关注!

    TIVA MCU上的各种端口共享只是一种让我们能够灵活地在未来的EVM开发中重新使用此MCU设计的方法。 不要求使用ADS127L01。

    我们没有批准共享EVM固件的源代码。 但是,如果您对使用ADS127L01接口有任何特定问题,请随时向我们咨询。 我可以告诉您,我们必须使用UDMA以最大数据速率收集数据。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rayan

    感谢您的支持

    我计划使用连接到ADC DRDY的GPIO 作为UDMA的触发器,该UDMA将2个字(共32位)发送到SPI。

    另一个UDMA通道从SSIRX fifo检索数据,并将32位样本移动 到RAM中映射的pong缓冲区中

    这只能每2个样本执行一次,因为只要接收FIFO中的数据量为4,就会断言SSI RX UDMA突发传输请求

    当Ping缓冲区已满时,我从以太网端口将其发送出去,而其他pong缓冲区继续收集数据。

    目前,我正在编写源代码来设置各种UDMA通道,我正在编写数据表来执行此操作。  

    我计划测试将信号发生器连接到GPIO的代码(作为DRDY),使SSI TX和RX短路,并将增量值发送到SSI TX。

    我会期待一个锯齿。

    我希望这种做法是正确的,以便收集最高的卫生和植物检疫标准。

    非常感谢, 此致

    迭戈