This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298R内部测试信号问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567312/ads1298r-ads1298r-internal-test-signals-problem

部件号:ADS1298R
在“线程: ADS1298”中讨论的其他部件

你好。 我们有一个采用ADS1298R的器件,其配置如下:

AVDD = 3.3V

AVSS =接地(0伏)

DVDD = 3.3V

参考电压= 2.4V (内部)

起搏缓冲=关

Vref缓冲器=开

振荡器-外部,2.048Mhz。

使用"内部测试"信号时遇到问题。 当我选择输入多路复用器以测试给定通道上的信号路径时-结果不正确。 它是矩形波形,但振幅约为50uV (而不是2mV)。 我尝试了许多与寄存器的组合,但都没有成功。

我也无法读取片上温度。 事实上,所有输入多路复用器的位置都不能正常工作,除了"正常电极"工作正常-我能够正确读取芯片模拟输入上的内容。

在没有成功的一天之后,我购买了一个开发套件。 通过这种方式,可以对引脚连接进行实验,这在我们的板上是不可能的(由于BGA封装)。

我发现-当我将TESTP_PACE_OUT1和 TESTP_PACE_OUT2针脚连接到AVDD时,"内部测试"信号幅值变为错误。 温度和所有其他内部测量通道也错误。 在我的主板上,这些引脚按照数据表的建议连接到AVDD (见下文)。


但是:

1.在数据表第7页上的表"引脚功能:NFBGA封装"上-未使用的引脚必须连接到AVDD,并且其解释完全针对TESTP_PACE_OUTx引脚。 这就是我们在PCB上所做的工作。

2.由于"图25. 单通道输入多路复用器块"-当INT_TEST = 1时,TESTP_PACE_OUTx针脚与内部多路复用器断开,因此通常针脚上的电压不应影响内部测量(测试,温度,VDD等)。

3. PACE缓冲器关闭,因此不应影响内部测量。

那么我做错了什么呢? TESTP_PACE_OUTx针脚与AVDD的连接是否会以某种方式影响内部信号的测量?

请,我需要一个紧急的答案,因为我们安装了数百块板,等待固件实施内部测试信号和芯片温度测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tsvetan:

    遗憾的是,这是我们刚刚发现的数据表中的一个错误。 您应浮动TESTP_PACE_OUT1和TESTN_PACE_OUT2输入。 在您的设计中是否可能做到这一点? 您是否通过电阻器将它们绑定到高电阻或直接绑定到AVDD?

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我严格遵守数据表。 两个引脚都连接到BGA封装下的电源板。 不可能断开它们。

    所以,我知道,在我的配置中,没有办法使用输入多路复用器的内部通道。 这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tsvetan:

    使用EVM,我能够在启用起搏放大器时将TESTP/N_PACE_OUTx信号绑定到AVDD时准确测量测试信号。 警告是步速放大器将短接到AVDD,因此ADS1298将消耗超短电路电流(在数据表中指定为每个放大器490 uA (如果AVDD - AVSS = 5V)或270 uA (如果AVDD - AVSS = 3V)。 这是可行的解决方法吗?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过EVM模块-似乎工作正常。 打开起搏放大器的电源后,即使两个引脚都连接到AVDD,我也能够正确读取测试信号。 稍后我将尝试实际PCB,并在之后向您报告。

    这是一个奇怪的解决方案,你能解释一下它是如何工作的吗? 由于数据表中输入多路复用器的原理图,这样的解决方案看起来令人困惑。

    您能否 保证芯片和整个PCB的安全性? 对于我们的设计而言,额外消耗似乎是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Tsvetan,

    它实际上是一个设计错误和一个数据表错误的组合。 数据表中的mux图显示了它的工作原理,但该设备实施时有一个奇怪的现象,因此打开步速放大器是完全断开引脚测试信号的唯一方法。

    从技术上讲,我无法"保证"数据表中没有的任何内容,但我与硅芯片设计人员讨论了这个问题,他说缩短这些针脚应该不是问题。 希望这对您的团队有效。

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我明白了。

    好的,我将在我们的固件中实施它。 测试过程比较短,所以我希望对硬件不会有风险。 因此,我认为-我们有一个解决方法。

    谢谢!

    附注:不管怎样,如果您在合理的时间内更正数据表,将会非常好。 很奇怪,我是第一个落在那个洞里的人:)