This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:用于其它条件数据的"增益错误与温度"

Guru**** 2589005 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567786/ads1248-gain-error-vs-temperature-for-other-conditions-data

部件号:ADS1248

您好,

在ADS1248的数据表(sbas426h)中,图17至图22显示了“增益误差与温度”图。
我需要AVDD=5V,PGA=8,数据速率=10SPS的数据,但数据表中未显示。

当AVDD=5V,PGA=8,数据速率=10SPS时,是否可以提供“Gain Error vs Temperature (增益误差与温度)”数据?
(※当AVDD=3.3V,PGA=8,数据速率=10SPS同时出现时,是否还可以提供“Gain Error vs Temperature”(增益误差与温度)数据?)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cafain,


    我已删除您的其他类似帖子。 我将用这个来回答您的问题。

    我恐怕无法找到您的具体案例的数据。 但是,此设备中的增益误差取决于PGA的偏置,这取决于数据速率。 5,10和20 SPS中的操作增益误差将相似。 另一组为40,80和160SPS。 然后320和640SPS是另一个组。 最后1k和2kSPS相似,使总共四组的增益误差在行为上相似。 这四个数字(19-22)涵盖了这四个案件。

    对于您的具体情况,我会使用PGA=32来类似于PGA=8。 我将尝试查找用于生成此图表的数据。 如果我找到了它,我会回复。

    至于AVDD=3.3V,我认为PGA增益没有太大的区别。 PGA操作应类似。 但是,如果我可以找到数据,我也会发布。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴山

    我了解增益误差有四个组特征,具体取决于采样率。
    我还了解到,与PGA设置中的特性有类似的设置值。

    感谢您的支持。
    等待提供所需的数据。

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cafain,


    我可以直接与您联系吗? 我想通过您提供给e2e.ti.com的电子邮件与您讨论此参数。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴山

    直邮,没有问题。
    感谢您的支持

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已脱机。


    吴若瑟