This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256的同步终端

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568200/ads1256-the-sync-terminal-of-ads1256

部件号:ADS1256

亲爱的,大家好

客户正在考虑使用ADS1256。
这是关于数据表中所述的同步终端的提供的问题。
在数据表P7的T16b中对其进行了如下描述。
-最小-25 NS
-最多25 NS
(同步/PDWN上升边缘到CLKIN上升边缘)
这是否是在该CLKIN的时间安排上作出的规定?
或者,如果他们不保留此指定值,是否可能发生故障?
(我担心是否包括同步电路。)

谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masami:

    您是否已看到此相关E2E线程?
    e2e.ti.com/.../21.8644万

    ADS1256具有非常严格的同步引脚计时要求,需要与CLKIN上升沿同步。 违反此计时要求可能会使设备处于未知状态。 如果MCU不能提供这种级别的定时控制,我们建议使用触发开关来"重新对同步信号的上升沿进行时钟",以与CLKIN的上升沿对齐。

    或者,可以使用"SYNC" SPI命令来代替同步硬件针脚控制,同步硬件针脚控制应该需要对电路进行任何修改。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris-San,

    感谢您的回答。
    我会回复客户内容。

    谢谢,Masami M.