This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:输入多路复用开关时间?

Guru**** 2587705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568405/ads1115-input-mux-switching-time

部件号:ADS1115

我们注意到,如果我们在更改输入mux配置后立即读取,则该读数不正确。  我已经查看了数据表,但无法找到在开始转换之前,我们应该允许mux切换和稳定的时间的规格。  这个数字是多少?

谢谢!

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Scott:

    感谢您的查询。 我们已在以下主题中解决了类似问题: e2e.ti.com/.../56.3147万

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

    谢谢!
    克鲁纳尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Krunal:

    我们将对此进行回顾,如果我们需要更多信息,我们会通知您。

    谢谢!
    Scott