This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248 RTD

Guru**** 2999310 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568251/ads1248-rtd

主题中讨论的其他部件:ADS1248, ADS124S08

Hai专家,

我正在使用四条4线RTD和一个压力传感器。 因此,我选择 了ADS 1248,但我无法将所有四个RTD和一个压力传感器与ADS1248连接起来。

我可以将哪种IC用于我的应用程序?

 提前感谢

阿克希尔·弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahkil,


    一种可能是使用ADS124S08将8路输入用于四个RTD。 这需要您堆叠成对RTD,并使用两个输入驱动IDAC电流。 最后一对输入将用于压力传感器。 我在下面加上一个数字来展示如何实现。


    如果您确实使用此设备,您需要考虑有关RTD测量拓扑的几个方面。 首先,IDAC电流可能需要较低,以防止RTD的堆栈电压过高而超过IDAC合规电压。 此外,您需要考虑每个RTD的共模电压,以便每个RTD的测量值在ADC PGA的输入范围内。 您可以在数据表中找到有关PGA的进一步指导。 如果您绕过PGA,那么您的测量值将落在ADC输入范围内,但您可能会在测量中丢失分辨率,因为RTD电压范围将比参考电压更小。

    如果您决定不能堆叠RTD,则需要使用模拟mux来交换测量值和/或IDAC电流驱动器。

    ADS124S08的产品文件夹位于下面。 此处提供了数据表的链接。


    我注意到,我展示的拓扑可以与ADS1248一起用于测量四个RTD,因为它有两个不与模拟输入共享的IDAC输出(IEXC1,IEXC2) 但是,您仍然没有压力传感器的测量值,这需要另一个设备。


    吴若瑟