This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:有关独立模拟和数字电源的ADS127L01问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, CC3200, CC3100, ADS127L01EVM, TPS71, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567419/ads127l01-ads127l01-question-regarding-separate-analog-and-digital-supplies

部件号:ADS127L01
主题中讨论的其他部件: CC3200CC3100REF6025THS4551

您好T.I.

我们正在开发一个使用CC3200微控制器与ADS127L01 ADC连接的原型。  

cc3100的数据表建议对所有外围设备使用相同的电压线。 在ADs127L01的AVDD和DVDD电源输入上使用CC3200所用的相同调节3V3是个好主意吗?

关于下图中的星号,与AVDD不同,DVDD的输入在两个电容器之间没有迹线。 这是否正确? 在ADS127L01EVM中,此处似乎有迹线,但很难辨别。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    一般而言,不建议在ADC中对模拟和数字电路使用相同的电源。 数字电路(特别是时钟)往往会在其电源上产生噪声瞬变,这些瞬变会耦合到敏感的模拟电路上,并降低ADC的整体性能(最明显的是信噪比或SNR)。 有时,数字电源的噪音可以通过额外的去耦电容器和铁氧体磁珠来抑制,但最佳做法是保持电源完全分离。 您还可以考虑使用高PSRR LDO来生成稍低的AVDD电源(即 3V)并帮助抑制数字3.3V电源的噪声。

    也就是说,如果AVDD和DVDD都是3.3V,ADS127L01将正常工作。 是否分开完全取决于您的应用程序的性能标准。

    关于布局图像,DVDD电容器之间的轨迹似乎被意外删除。 与所有去耦电容器一样,轨迹应从源->电容器->设备中产生。 我将在下一个数据表修订版中记录此问题。 很棒的地方! :)

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,感谢您的建议。

    我已选择TPS7.9601万 LDO来生成3V AVDD电源。 请问ADS127L01EVM中的电源是如何分离的?

    还有另一个问题,如果你有时间的话。 ADS127L01EVM使用REF6025生成2.5V的VREF。 ADS127L01建议使用AVDD/2共模电压。 为什么不建议使用VREF/2的共模或与AVDD相同的VREF?


    谢谢!
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    我们使用两个TPS71.4901万 LDO在ADS127L01EVM上生成模拟和数字电源。 您可以在ADS127L01EVM用户指南(sba261)中找到更多信息。 文档末尾附有一个简短的关于为EVM供电的章节以及完整的原理图。

    中间电源输入共模电压允许驱动放大器的每个输出引脚在电源导轨之间具有最大摆幅,而无需夹紧。 如果您使用的是1.25V输入共模电压,并且您想要使用ADC的全刻度范围(+/-2.5V),则每个输出引脚将尝试从0V摆动到2.5V, 这将违反THS4551的输出电压规格,因为它不是轨对轨输出放大器(参见THS4551数据表中的VOL和VOH)。 某些放大器可以支持轨对轨输出,但一般来说,您可以将输出电压与电源轨保持得越远,您将获得更好的性能。 另外,请记住,参考电压的大小仅限制ADC可以转换的最大差动输入。

    我不建议插入与参考IC输出串联的电阻器。 ADS127L01的REFP/N输入不具有高阻抗。 开关电容器输入级消耗的电流将在此电阻器上产生压降,从而导致系统增益错误。 此外,尽管您的输出数据速率非常低,但ADC在调制器频率(即本器件的CLK输入)下对输入和参考进行采样的速度要快得多。 您应该考虑缓冲参考IC输出(有关示例,请参阅ADS127L01EVM用户指南的参考页面)。 REF6025实际上包括一个内置缓冲器,只需要极少的外部组件。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。