This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:无法使用KCU105从ADC12J4000EVM捕获数据

Guru**** 2551070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM, ADC12J4000, ADS42JB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567648/adc12j4000evm-cannot-capture-data-from-adc12j4000evm-using-kcu105

部件号:ADC12J4000EVM
线程中讨论的其他部件: ADC12J4000LMK0.4828万ADS42JB69

几天前,TI发布了高速数据转换器Pro GUI安装程序4.50 (修订版 q),据说支持使用Xilinx KCU105评估板从ADC12J4000EVM读取ADC数据。

一个线程中也有手册(e2e.ti.com/.../3073.KCU105-User_2700_s-Guide-rough-DRAFT.pdf)2700)的粗略草稿: e2e.ti.com/.../52.3947万
我还没有设法使这项工作有效。 我的程序如下:

0)如所有图片所示,将ADC12J4000EVM直接连接到FMC HPC

1)关闭ADC12J4000EVM上标有KC705 JTAG的跳线(否则您无法使用KCU105 JTAG,因为它通过FMC转发)

2)使用Vivado的硬件管理器将位流C:\Program Files (x86)\Texas Instruments:高速数据转换器Pro\KCU105 Details\Firmware\KCU105_TI_DHCP.bit刷新到KCU105

3)启动ADC12J4000EVM GUI并单击“编程时钟和ADC”(我是否必须在此处对低级视图进行额外设置?)

4)使用KCU105 UART检查DHCP IP (或查看防火墙)

5)启动HSDC Pro GUI 4.50 ,连接到IP

6)在ADC下拉列表中选择ADC12J4000_Bypass

7)在“ADC Output Rate (ADC输出速率)”字段中键入4G,然后单击其它位置。 弹出一条消息:"由于ADC输出数据范围更改,新通道速率为8G。 从器件EVM到KCU105的JESD参考时钟需要设置为200m”

8)在Analysis Window (分析窗口)下拉列表中,选择3.2768万

9)单击"捕获"。 弹出错误窗口:"Read DDR to file <lineBreak> timed_out _error <lineBreak> time out error"(读取DDR到文件<lineBreak> timed_out错误)

LED指示灯显示以下状态:
0开,1关,2开,3缓慢闪烁,4-6快速闪烁, 7开


我的问题是:
a)软件是否已通过KCU105和ADC12J4000EVM的组合测试?
B)如果是,我做错了什么?
C)是否有其他技巧可以用来获取更多调试信息?
D)与HSDC 4.50 捆绑的KCU105固件(设计和SDK代码)是否与Xilinx JESD休息室(JESD204B_UltraScale_Hardware_Demo_2016_1_v 1.3 .zip)中的JESD204B硬件演示相同? 如果没有,我可以从哪里获得?
e)从我所读的内容来看,LED 0亮起表示JESD RX同步。 这是开的。 LED1应表示JESD TX Sync已关闭。 在此配置中,仅RX同步而不是TX是否正常? (假定是因为ADC12J4000确实不使用JESD接收数据?)
f)完成上述步骤后,ADC是否应该已经流向FPGA? 还是必须由PC软件初始化? (我正在考虑绕过TI GUI并使用Xilinx Python函数从DDR内存获取数据)
g)根据我的理解,ADC12J4000EVM默认使用2GHz时钟,该时钟除以您可以在“低级视图”选项卡中设置的因素,LMK0.4828万寄存器0x100和0x110。 目前,我将这两个设置为默认值,0xA表示0x100,0xA表示0x110。
在我以前使用VC707的实验中,我必须在0x110寄存器中使用0x5。 我不更改这些内容是否正确?

非常感谢,Max

一些其他调试信息:
平台信息:
Windows 10 x64 10.0 ................................................................1.4393万
Vivado 2016.1

UART输出:

----------------
——— UltraScale硬件演示,用于JESD204B -----
----------------
软件版本2.1 ................................................................006
硬件版本= 1.5 .................3.
用于板KCU105,构建时支持TI EVM

正在初始化平台
..DRAM捕获缓冲区..
最大缓冲区大小= 0x2000万字节。
IIC和SI570..
将SI570频率设置为=1.5625亿 Hz
Jesd204 PHY。
Tx频率=6250,xMult=4,PLL类型=0,频带=0
Rx freq=6250,xMult=4,PLLtype=0,带=0
..数据条件..
..中断..
..SW寄存器接口..
..以太网接口..
启动PHY自动协商
等待PHY完成自动协商
自动协商完成
正在等待链路启动;正在轮询SGMII核心注册
自动协商的链路速度:1000
板IP:192.168 .100.179
网络掩码:255.255 .255.0
网关:192.168 .100.100
UHWD JESD IP服务器已启动@端口80
眼罩开关
平台就绪
----------------
正在释放参数...
正在关闭tcpb...
设置TX速度,PLL=0,xMultReal=40,xMultIdx=4,freq=8000MHz pllBand=0
RX的设置速度,PLL=0,xMultReal=40,xMultIdx=4,freq=8000MHz pllBand=0
正在写入LPMEN =0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:我尝试使用Xilinx提供的一些文件。 他们有各种硬件和软件版本,我不确定哪些版本值得花时间。

    HSDC 4.5 提供的原始位流:
    软件版本2.1 ................................................................006
    硬件版本= 1.5 .................3.

    JESD204B_UltraScale_Hardware_Demo_2016_1 1.3 v.zip (来自Xilinx JESD休息厅)
    软件版本2.1 .................003
    Vivado 2016.1
    硬件版本= 1.5 .................3.

    uhwd_2016_3_v1_0.zip (来自Xilinx JESD Lounge):
    软件版本3.0 .................000
    (用于Vivado 2016.3)
    硬件版本= 2.0 .........0

    请注意,这些版本都不允许我使用上述步骤从ADC12J4000捕获数据。 我很可能做错了事。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大,

    ADC12J4000EVM上有一个跳线,如果没有短路,则会阻止固件下载。 默认情况下,此主板出厂时跳线为打开状态。 您需要向标有"KC705 JTAG"的跳线添加分流器。 它位于主板顶部,靠近FMC连接器。 我在使用新主板时遇到了与您相同的问题。 一旦我添加了此跳线,使用HSDC Pro v 4.5 一切正常。 这将添加到用户指南中。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我感到困惑,这不是我在下面所描述的:
    1)关闭ADC12J4000EVM上标有KC705 JTAG的跳线(否则您无法使用KCU105 JTAG,因为它通过FMC转发)

    我可以正常刷新固件,但HSDC Pro无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大,

    我下载了最新版本的HSDC Pro,并使用了随附的固件,从主板上获得捕获时没有遇到任何问题。 到底什么是不起作用的? 如果您认为这是我,请发送任何屏幕截图。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原始帖子中写下了我的确切步骤,您是否尝试过这些步骤(也许您正在做一些不同的事情)?

    要进行优化:  

    -我可以使用JTAG (设置了跳线)与主板通话

    -我可以刷新HSDC随附的固件(原始POST中的确切路径)

    -我可以看到在UART中运行的微钎焊(原始POST中的精确输出)

    -我正在使用ADC12J4000EVM GUI设置ADC

    -我正在尝试捕获(请参阅屏幕截图),但未收到任何数据。 在中,出现以下错误信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max

    我正在研究这个问题。

    同时,您是否已尝试加载标记为KCU105_TI_DHCP_HUgh_Aug17.bit的固件。 最新的比特流可能是为最新版本的Xilinx工具(Viviado 2016.3 )构建的,并且不能向后兼容。  

    此外,您是否使用UART将FPGA FMC VADJ调整为1.8V? 此操作应在增强型COM端口中完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,我的天啊,是的,它是有效的! 你是最棒的! 我可以使用正式固件,但这不是问题所在,我不知道必须为EVM调整VADJ。 在为ADS42JB69/49 EVM而不是ADC12J4000提到的草稿中。 老实说,我甚至没有查看该部分,但我不确定我是否会在不知道有必要的情况下玩电压游戏。 我确信,当我查看文档时,我会在某个地方找到它。
    请将该信息添加到您的草稿中,以便其他人可以更轻松地获得该信息。
    不管怎样,谁在乎呢,你不能相信这让我多么高兴!
    对TI的支持非常满意:)