This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:使用I2C进行ADS1015-Q1多设备访问的上拉要求

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567903/ads1015-q1-pull-up-requirement-for-ads1015-q1-multi-device-access-using-i2c

部件号:ADS1015-Q1

您好,

我 正在对下面的电路进行分析。 对此电路使用10K拉拔,有疑问。 请 建议适当的上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的查询。 I2C上拉电阻值取决于总线电容和I2C工作频率。 上升和下降时间直接受到上拉和总线电容的影响。

    您的I2C工作频率是多少? 我们可以在此处提供一般性建议。 对于100 kHz,10k Ω 上拉是一个良好的起点。

    谢谢!
    克鲁纳尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,


    这不是我们的小组写的,但它是计算上拉电阻的一个很好的参考:

    www.ti.com/.../slva689.pdf


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Krunal:

    工作频率约为400kHz,快速模式。

    连接流程如下,主变速器至调平器,可上拉4.7K。 此处 的4ADC的电平转换器拉杆需要确认。

     
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您应该能够使用应用报告 中的公式:http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf 来计算上拉值。 您可能需要估计寄生电容。

    假设寄生电容~100 pF且电源= 3.3 V,您可能需要从2.2k欧姆的上拉开始,并在需要时调整。

    我可以知道这里的最终应用吗?

    谢谢!

    克鲁纳尔