This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5500:交错时的重复启动/停止

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568328/ads5500-repetitive-start-stop-for-interleaving

部件号:ADS5500

您好,

我正在使用带有FPGA的ADS5500 ADC来捕获具有高时间分辨率的信号。

其目的是等待触发器,当检测到触发器时,开始捕获信号,采样间隔为8ns (125 MHz时,ADC的限制)。

然后,我们再次等待触发器,当它到达时,我们等待1ns并启动ADC时钟,然后在相同的8ns下捕获另一组样本,但在触发后偏移1ns。

然后,我们重复此步骤,从触发器开始第三次采集偏移2ns,以此类推,直到我们从触发器捕获偏移7ns的最后一组样本,在触发器后的特定时间开始计时,并在捕获样本集时停止。

这与我们对8个交错ADC的处理没有太大区别,它们在运行时钟偏移从0ns到7ns,但考虑到信号的重复性,我们只想对1个ADC执行此操作。

为此,我们必须先等待触发器,然后以正确的偏移启动ADC时钟(或者让它们运行,但在检测到触发器后插入正确的偏移)。 我们不介意在ADC管道中丢失无效的样品,因为触发器是外部的,并且实时提供,因此正确的样品最终将在ADC管道刷新后到达。

问题是,当我们以这种方式仅使用一个ADC时,数据表不清楚ADC的行为方式。 具体而言,我们能否期望在ADC时钟启动后立即正确捕获捕获捕获的样本(当然要记住,它们只会在以后才会出现在数据接口中)? 如果没有,ADC需要多少时钟才能开始正确捕获? 关闭DLL是否有帮助?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogerio,

    数据表中可能会导致问题  的一个参数是"停止并重新启动时钟后有效数据的时间",该参数只有最大值,并且为1000个时钟周期。

    您注意到了这一点吗? 这是否是您的设置存在问题?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我没有注意到这一点,谢谢你指出这一点。 这是一个明确的显示限位器(整个信号仅持续100个时钟)。

    我能想到的另一种方法是保持时钟运行,当检测到触发器时,将延迟应用到时钟,而不停止它(通过延长低时间或高时间)。 此功能是否适用于打开DLL的情况? 关闭DLL后?

    我尝试快速搜索"dll",但没有找到任何有关其工作原理或锁定可能需要多长时间的说明。 它确实包括DLL的许多计时信息,但并不表示从任何违反计时的情况中恢复所需的时间。

    再次感谢!