This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:关于基于BLE连接的TIDA-0.0011万光心率监视器参考设计(用于项目)

Guru**** 2607955 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567346/afe4403evm-regarding-tida-00011-optical-heart-rate-monitor-reference-design-with-ble-connectivity-for-project-purposes

部件号:AFE4403EVM
主题中讨论的其他部件:AFE4404AFE4403

您好,


我是来自CU, Boulder的一名电气工程研究生,主要研究医疗设备的开发。  

我目前正在进行基于脉搏血氧饱和度的项目,在该项目中,我正在研究实施准确的HR检测以及产生一个非常重要的导致精神压力的参数的问题。

Tida-0.0011万光心率监测器套件将是评估算法有效性的完美之选,这几乎是 开发的第一个也是重要的基本步骤。

正如我从TI的网站上看到的那样,不可能购买此原型。
我想知道是否可以获得此硬件用于项目评估目的,以便我可以继续进行研究和开发。

如果不是,我可以购买或获得任何替代产品用于测试目的。
请帮助我解决这个问题,这将会很有帮助。
我已经联系了TI支持,他们要求我发布查询并将此帖子提交给TI 工厂工程师,因为他们能够帮助我。

非常感谢,祝您新年快乐,
此致,
Muralidharan Gopalakrishnan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muralidharan,

    感谢您与我们联系,欢迎参加e2e论坛。
    让我看看我们可以做些什么,然后再回复给您。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muralidharan,

    很遗憾,TIDA-0.0011万参考设计不可购买。
    如果有人决定构建它,我们已经在网络链接中提供了所有设计文件。
    您可以使用AFE4403/AFE4404 EVM4404 EVM进行研究和开发,因为它们适用于光心率监视器,也可购买。

    此致,
    Prabin