This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:如何估计延迟和延迟变化

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567111/dac38rf83-how-to-estimate-the-latency-and-the-latency-variation

部件号:DAC38RF83

您好,

我的客户对DAC38RF83有一些疑问。

[Q1]

请告诉我如何使用子类1估计延迟?

我的理解是否正确?

<我的理解>

总延迟= RX SerDes模拟延迟+ RX SerDes数字延迟+ SerDes输出到JESD204B弹性缓冲区输入延迟+数字延迟

[Q2]

请告诉我每个项目的延迟变化。

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi,您好!

     DAC对 链路总延迟的延迟影响 由确定

    SerDes输入到弹性缓冲输出+弹性缓冲输出到模拟输出+ SYSREF到LMFC重置延迟。

    有关 各种操作 模式的延迟值,请参阅DAC38RF83数据表。

    谢谢!

    Eben。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eban,

    感谢您的快速响应。

    好的,我了解延迟项目。

    我的理解是否正确?
    <我的理解>
    * RX SerDes数字延迟=修复(例如 34UI@全速率)
    * SerDes输出到JESD204B弹性缓冲区输入延迟= 21到39 JESD时钟周期(此参数有一个变化。)
    * DAC输出的JESD缓冲器=修复(例如 916 DAC时钟周期@LMFSHD=4.421万,8x迭代)
    * SYSREF至JESD重置=修复(例如 29 JESD时钟周期@LMFSHD=4.421万,8x迭代)

    此致,
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hirosi:

    是的,您的理解是正确的,这可以很好地估计DAC对链路总延迟的影响。

    谢谢!

    Eben。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eban,

    感谢您的快速响应。
    好的,我理解你的评论。

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga