This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7253:如何计算ADC精度?

Guru**** 2913850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567632/ads7253-how-to-caculate-the-adc-accuracy

部件号:ADS7253

您好,

  我应该使用哪些参数来计算ADC精度? 治疗用药豁免,INL,DNL,增益误差 或偏移误差? 我可以使用哪种公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户441.1225万

    如果您的应用程序要在室温下产生Oerform,则INL典型值的根和平方,偏移误差和增益误差将为您在室温下进行真实的ADC精度计算

    如果应用程序应该在整个温度范围内工作,则采用 INL最大值的根和平方,偏移误差和增益误差将为您提供跨  温度的真实ADC精度计算

    请告诉 我有关最终应用程序的更多信息

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhijeet,

      感谢您的快速重播。 ADS7253用于对工业伺服中的电机电相电流进行采样。 我被告知在整个工作温度范围内计算ADC精度。  根据我的理解,ADC精度 应通过以下公式计算:

       ADC精度= TUE_max / (2^12)  

      Tue_max = sqrt (sq (偏移误差)+ sq (增益误差)+ sq (DNL)+ sq (INL)) ,带有 热漂移;

       ADS7253的分辨率 为12位, 因此分母是否正确?

    志潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhipan

    数据表中给出的ADC规格适用于全刻度范围。 您无需将其除以2^12。 您需要增益误差(%),INL (LSB)和oofset误差的平方根。

    如果您知道应用程序的输入范围,则可以相应地缩放增益误差以获得更真实的数字

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet