This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1405EVM:TSW1405evm。 测量8位单数据速率(SDR) ADC

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/568003/tsw1405evm-tsw1405evm-measuring-8-bit-single-data-rate-sdr-adc

部件号:TSW1405EVM

我们有一张数据采集卡TSW1405evm。 是否可以测量8位
使用此评估模块的单数据速率(SDR) ADC。 换言之,
是否可以在高速数据捕获Pro中更改类型
TSW1405evm的输入信号。 我们找不到具有SDR的TI ADC
支持TSW1405evm,仅具有DDR输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andrey,

    您正在尝试测量哪种设备?  我们可以检查固件功能,看看是否可以。

    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在尝试使用8位,100MHz采样频率和输出并行LVDS来测量ADC