This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:TSC2007触摸位置响应未修正

Guru**** 2946290 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567114/tsc2007-tsc2007-touch-location-response-is-incorrected

部件号:TSC2007

大家好,

我的客户使用TSC2007进行电阻触摸屏控制,他们发现触摸位置响应有时不正确,例如,当他们触摸菜单图标时, 但屏幕对HDCP图标的响应(请参阅随附的图片以供参考),出现问题时, 它随机响应错误的图标。

附件是他们的C代码和原理图,请帮助我们查看并给出您的建议或意见,问题的根本原因是什么? 谢谢。

此致,

亚瑟

e2e.ti.com/.../TSC2007_5F00_Code.zipe2e.ti.com/.../CPHD_5F00_V5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arthur

    原理图没有附在附件中,您能否将其发送给我?

    此致
    Jose Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur

    我已经查看了原理图,似乎是对的。 我认为这可能是模拟接口的噪音问题。 触摸屏和TSC之间的连接是触摸系统性能的关键,应尽可能保持简单,短和安全。 您是否检查过模拟接口中的噪声级别? 如果系统噪音较高,您可以查看下一个应用报告: sbaa155a ,以了解有关降低模拟输入噪音的更多信息。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    应用工程师