This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:除了断电之外,还有什么方法可以重置QFN版本?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567373/ads7953-any-way-to-reset-the-qfn-version-besides-removing-power

部件号:ADS7953

您好,

在ADS7953的QFN封装上,是否有任何方法可以将器件重置为除断开和重新接通电源之外的值?

我有一个ADS7953锁定的实例,但没有看到任何重置方法。

我看到TSSOP添加了具有"断电"功能的GPIO3引脚。 这只是将设备置于低功耗模式并保留设置,还是较低级别的重置可以让我在不切换电源的情况下从锁定状态恢复?

谢谢!

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jonathan:

    可以通过以下两种方式关闭设备电源

    1)在模式控制位中设置DI5 =1。 (在QFN和TSSOP中提供)
    2)将GPIO3配置为断电(在TSSOP中可用)

    关闭设备电源将重置程序寄存器。
    如果由于程序寄存器而未正确配置设备,则以上两种方法之一将有所帮助。

    您能否分享一下您在设备"锁定"时观察到的情况?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    感谢您的快速回复,很高兴听到DI05断电是比我最初想象的低级别重置。

    锁定似乎是由ADC输入上意外的过大电压峰值引起的,而不是在正常操作期间引起的。 我目前没有任何其他详细信息,但我会告诉您DI05关机后再开机是否无法解决问题。

    乔纳森