This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:使用ADS42JB69 + Artix 7 FPGA实现确定性延迟

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567978/ads42jb69-achieving-deterministic-latency-with-ads42jb69-artix-7-fpga

部件号:ADS42JB69

尊敬的团队:

请参阅下面我的客户的问题。

他们使用以下体系结构

所有时钟(包括周期SYSREF)都是从一个时钟生成器(si5338,抖动0.7ps)驱动的,该生成器来自TCXO (M602,0.28PPM)。
下面的BD说明了连接性(SYSREF共享,因为生成器只有4个输出):

我们在ADC始终打开(不是断言全局电源关闭),重置和取消复位收发器以及每次数据保持在同一位置(实现确定性延迟)时进行一些实验。

但是,在断言全局电源关闭后,我们无法实现确定性延迟,我们观察到数据在±2 SYSREF (从中心跳转2次)内。

我们如何在断电时也实现确定性延迟?

此致,

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR,

    FPGA中的RBD参数设置为什么?  根据弹性通道缓冲器相对于FPGA内的LMFC边缘的释放距离,可能需要修改RBD值。 这可能需要使用信号分接头来查看FPGA内部的这些内部定时信号。

    他们是如何衡量这种跳跃的? 与 脱离待机 (50US)或重置相比,全局断电所需的时间更长(250US),这可能是他们看到的情况。 如果释放缓冲区设置在LMFC边缘附近,这种额外的延迟可能导致数据到达下一个LMFC边缘,该边缘将显示为跳转。

    此致,

    Jim