This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:编程芯片后,频谱分析仪上的DAC38J84无输出

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566869/dac38j84-no-output-for-dac38j84-on-spectrum-analyzer-after-programming-chip

部件号:DAC38J84
主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVM

大家好,

提前感谢 您的支持。  DAC38J84 芯片(L M F S =8411)的值存在一些问题。 我已经对芯片进行了编程,但没有从频谱分析器获得输出。 我尝试读取报警寄存器,但所有报警寄存器都以相同的初始设置不断变化。 我现在不知道我做错了什么。如果你可以向我指出我可能会错的地方。 其他值如下所示:K=20,L=8,SCR关闭,HD打开。  

此致,

Natty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Natty,

    您的数字源可能未正确连接到DAC。 我认为,一个好的起点是为 DAC3XJ8XEVM提供用户指南,特别是当您使用TSW14J56EVM生成信号时。 用户指南的"快速入门"部分介绍了启动和运行主板的基本要求。 另外,请注意,在DAC3XJ8XEVM上,输出是变压器耦合的,不能传递低于10MHz的频率信号。 希望这有所帮助。

    此致,

    Abdallah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Abdallah:

    非常感谢您的帮助和提交。 有一件事让我对您的响应感到震惊,即信号频率为10MHz或更高。 我是这种情况的罪魁祸首。 我 也会检查它和其他人,并反馈给您。  

    此致,

    Natty