This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S021:提供超过16个时钟时的行为

Guru**** 2797395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567565/adc121s021-behaviour-when-more-than-16-clocks-are-supplied

部件号:ADC121S021

我想知道当NCS被断言为低且提供16个以上时钟时ADC121Sxxx的行为如何。

此致

阿恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arne,

    请参阅数据表中的9.4 1部分。  

    "需要十六个SCLK周期才能从设备读取所有转换字。 经过十六次SCLK循环后,CS可能会在高或低水平下处于怠慢状态,直至下一次转换。 如果CS为空位低,则必须在下一次转换开始之前再次将其调高,下一次转换在CS再次调低时开始。

    16个SCLK周期后,SDATA将返回三态。 在tQUIET结束后,可以通过再次降低CS来启动另一个转换。"

    额外的时钟脉冲将不会启动另一个转换,它们将被忽略。  必须先将CS调高,然后再调低,以开始下一次转换。


    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,很抱歉,我明显错过了这一部分。