This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811EVM-PDK:DAC8811EVM USB超时DXP问题

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8811, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567603/dac8811evm-pdk-dac8811evm-usb-timeout-dxp-problem

部件号:DAC8811EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:DXPDAC8811

您好,

我在 另一个论坛中报告了类似的问题(DAC8562EVM运行时出现DXP问题),DXP 正在等待USB设备(连接超时)。 我按照本论坛中的所有步骤在.\Devices文件夹中添加DAC8811.xml文件 ,但启动DXP 时USB挂起。   当我尝试重新启动 DXP 并移除USB时,您是否可以建议解决方案。 它与上面显示在设备管理器中的MMB0完全相同。 请告诉我,您是否可以提供帮助,因为进展缓慢。

此致,

菲利普

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲利普

    与我在另一个主题中提出的问题相同-您将软件与哪个版本的Windows一起使用?

    我们可以继续使用此主题或您在中发布的原始主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    我使用的是Windows 7 Professional (64位)。 DXP作为32位应用程序(x86)安装。 我的一位同事使用了Windows 10,当时它对他很有用。 DXP DAC Config File Downloader从未运行,因此手动添加了DAC8811.xml。 我能够加载DAC8811配置(参见图像),但USB挂起。 请告诉我您对它的看法。

    此致,

    菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲利普

    在Windows 7上安装通常很稳定,因此没有太多的问题,因此也不是常见问题:P

    我很惊讶地听到你有问题。 有一对支持安装程序,您可以尝试查看驱动程序问题是否得到纠正。 请参阅以下内容:

    ftp.ti.com/.../dxp-support-pkg-1.0.0.exe
    ftp.ti.com/.../dxp-supportpackage-2.0.0.exe