This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CMRR测试和RLD/WTC问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567502/cmrr-test-and-rld-wtc-question

部件号:ADS1298

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们使用了TI ADS1298,需要检查两个问题

1.我们看到数据表CMRR为-115dB。 我们希望 在PCB板上进行验证。 可以这样做吗? 如果是,可以与我们分享您的经验?

2. TI是否具有 右腿驱动放大器(RLD) 和WTC应用说明? 因为我们想知道RLD和WTC用法之间的区别。

感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng您好!

    1. 对于此和几乎所有其它数据转换器CMRR规格,执行以下操作来测试CMRR:
      1. 将通道输入短接在针脚附近,短针脚和针脚之间没有被动组件。
      2. 使用信号发生器以已知频率驱动短路的网络。
      3. 收集数据一段时间。
      4. 检查输出频谱并计算输入频率的信号幅值。
      5. 计算20*LOG_10(V_OUT /V_IN)
    2. 我们有一个关于RLD的应用说明,称为 使用右腿驱动放大器改善共模抑制。  我们没有关于WCT的应用说明,但其功能简单得多。 WCT是RA,LL和LA电极之间的平均电位。 它用作测量胸部导联(V1,V2,...,V6)的参考电压。 在ADS1298上,有2个寄存器用于配置集成WCT放大器。 它们允许您选择将哪些ADC输入用作WCT放大器的输入。 这允许您选择连接到肢体电极的输入。 ADS1298数据表中的图35显示了WCT引脚电压如何成为WCT缓冲器输出之间的被动平均值。 然后,WCT引脚电压将应用到您要用于测量胸部导联的通道的负极通道输入。

    如果仍有问题,请告诉我。

    此致,

    Brian Pisani