This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1200EVM的VHDL源代码,用于将ADS6425EVM和USB接口连接到PC

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567245/vhdl-source-code-of-tsw1200evm-to-interface-ads6425evm-and-usb-interface-to-pc

主题中讨论的其他部件:ADS6425EVM

我正在尝试  将串行ADC ADS6425EVM与  TSW1200EVM连接起来,并通过USB电缆从PC读取数据。 请提供 TSW1200EVM的VHDL源代码   ,以连接 ADS6425EVM并通过USB端口从PC读取数据。 请将该文件发送至ramkumarpaul@gmail.com

正在等待您的回复。

谢谢你

Ram Kumar Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们用于TSW1200的*Verilog*源代码已发送到提供的地址。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢