This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J25:将ADC32J25EVM与EVMK2G连接

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32J25EVM, ADC3224, ADC32J25, ADS4226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567197/adc32j25-connecting-adc32j25evm-with-evmk2g

部件号:ADC32J25
主题中讨论的其他部件: EVMK2GADC3224ADS4226

您好,

我想将两个评估板(即ADC32J25EVM和EVMK2G)连接起来。 如何执行此操作?

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atul,

    我对EVMK2G一无所知,但乍一看,它似乎没有FMC连接器,这会阻止您插入ADC32J25EVM。 此外,由于ADC32J25具有JESD204B接口,如果EVMK2G上不存在此接口,则必须使用某种类型的脱离适配器板,以便将两个板连接在一起, 此外,还可将JESD数据转换为EVMK2G可能需要的并行数据。 您是否考虑过使用LVDS版本? 这可能是 EVMK2G的更好选择。 TI具有ADS4226 (双路12位160MSPS ADC)和ADC3224 (双路12位125MSPS ADC)。

    此致,

    Jim