This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:3x ADS1298通用参考

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/567100/ads1298-3x-ads1298-common-reference

部件号:ADS1298

您好,

目前,我们正在设计一款采用3倍于ADS1298的器件来测量24个电极。参考的绝对精度不是那么重要,因此可能使用0.2 % 典型值的内部参考。精确度。 但是,典型值 3个设备之间的0.2 % 参考公差过高。 理想情况下,0.5 % 的最大增益误差为所有参考值都相同。

由于主板空间有限,我首选的解决方案是将3个VCAP1引脚连接在一起(通过内部10k5电阻器,用于4V),从而使3个参考平均值作为通用参考。 这是个好主意吗? 是否有数据可用于内部参考运算放大器的偏移和增益误差(图 数据表的31)? 这些错误可能会在内部bandgap中占据主导地位,因此无法使用此选项。

如果无法使用上述选项,我有以下问题:

  • 当PD_REFBUF=0时,内部bandgap是否仍通电?
  • 对于高分辨率模式,VREFP上的动态电流消耗是否有可用数据?

谢谢!

Koen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koen,

    我可能已经找到了一个解决方案,但我们必须脱机讨论。 我是否可以通过您的电子邮件地址与myTI帐户的联系人联系您?

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,大脑,

    感谢您的回复。
    是的,请通过与我的TI帐户关联的电子邮件地址与我联系。

    此致,
    Koen