This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:AFE5809编程问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566349/afe5809-afe5809-programming-question

部件号:AFE5809

大家好,

我们的一位客户在将系数内存块写入AFE5809器件上的系数RAM时有一些误解。 我非常感谢您的澄清:

将小数筛选器系数写入系数RAM包括将系数内存块多次写入SPI地址0xC7。 SPI地址0xC7定义为一个112位字,每位分为8个字,每位14位。

AFE5809的单SPI周期访问由24位(8位寄存器地址和16位数据)组成。

那么 ,使用24位SPI周期将112位写入0xC7寄存器的正确方法是什么:

  • 8 SPI周期访问0xC7寄存器,SPI数据由[15..14]伪位和14位[13..0]滤波系数组成。 (位14和15将被AFE5809内部逻辑丢弃)

  • 7 SPI循环访问0xC7寄存器,SPI数据由以下系数中的一个系数和两个位[1..0]的[15..2]系数数据组成  

提前感谢您!

此致,

Mo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mo:

    对于系数存储器存取,SPI写入不同于24位的标准SPI写入。
    它将是120位的单个SPI周期访问(8位地址,后跟112位数据,MSB优先)
    在整个访问时间内,SEN应较低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Praveen:

    非常感谢这一澄清。

    此致,
    Mo.