This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1200EVM的VHDL源代码

Guru**** 2544480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566921/vhdl-source-code-of-tsw1200evm

我们已经购买 了TSW1200EVM板,但不知为何我们将CD放错了位置并损坏了加载的EPROM文件。因此,请发送 完整的TSW1200EVM VHDL源代码以重复使用它。 请将详细信息发送至 ramkumarpaul@gmail.com。

谢谢你

Ram Kumar Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果主板上的EEPROM已损坏,而您希望将正确的内容重新编程到该EEPROM中,则源代码将是最难的方法。   实际上,EEPROM中包含两个单独的项目,一个用于LVDS双数据速率并行总线配置,另一个用于LVDS串行数据格式。   板上的跳线选择FPGA在开机时从EEPROM中提取的位文件。   EEPROM足够大,可以容纳两个此类Virtex位文件,如果需要足够大的EEPROM以容纳4位文件,则可以安装,如果我们曾经需要这么多的选项。    EEPROM中编程的是两个此类位文件,它们使用当时的Xilinx工具打包,以创建一个映像,并将其闪存至EEPROM中。   有许多标志必须设置一种特定的方式,才能为EEPROM正确格式化这两个位文件,我怀疑在这么长时间后我是否可以重新创建这些标志。  此外,以前使用的Xilinx工具自那时以来发生了很大变化,不再安装在Windows 7 PC上。  我可以将编程到EEPROM中的图像发送给您,这样,如果您有Xilinx编程POD和Xilinx开发工具,您可以将原始图像重新编程到EEPROM中。  我们还有一个包含批处理文件的文件夹,用于运行Xilinx编程POD,但我知道该批处理文件不再适用于当前的Xilinx安装,因为编程工具的路径已随着时间的推移而改变。 但您仍然可以查看批处理文件,以查看为编程POD选择了哪些标志和选项,并使其适应当前的Xilinx编程环境。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    文件夹的zip文件(包含用于编程TSW1200的批处理文件)通过电子邮件发送到提供的地址。 文件夹中有两个位于EEPROM中的位文件, 但实际上并不需要这些文件,因为该文件夹还包含直接进入EEPROM并由 两位文件制成的.mcs文件。

    此致,

    Richard P.