This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 装饰纸浆小说封面的技术解决方案-例如太阳能LED。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566908/technological-solution-to-decor-a-pulp-fiction-book-cover---solar-powered-led-for-instance

尊敬的TI团队:

我想询问一下纸浆小说封面装饰的一些原始解决方案。 它应该是小尺寸(60 mm 可能有点小),技术噱头。

我们决定采用无电池的设计,采用能量收集解决方案,例如太阳能LED。  

因为我所说的是商业数量(千),所以解决方案的价格应该是合理的。

我知道TI确实在使用这种能量收集解决方案,并请求您帮助您找到以下工程挑战J的最佳解决方案

提前感谢并期待收到您的回复

祝您和您的家人度过愉快的假期,享受快乐与宁静

Pasha