This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:ADS1148菊花链式多设备

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566780/ads1148-ads1148-daisy-chain-multiple-devices

部件号:ADS1148

您好,  

如果可以将ADS1148与多个设备以菊花链方式连接在一起,是否可以提供信息?  

谢谢!

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith


    我不确定您所说的"菊花链式"设备是什么意思。 在某些设备中,我看到了数据从一个设备连续传递到下一个设备的系统,以便。 虽然ADS1148不会以这种方式传递数据,但您肯定可以同时使用多个设备。

    ADS1148与SPI兼容接口进行通信。 如果您要使用两个设备,则肯定需要两条/CS线路来分别与每个设备通信。 可以共享DIN,DOUT和SCLK,但/DRDY始终对每个设备处于活动状态。

    如果您提供有关要测量的内容以及如何对ADC读取进行排序的更多详细信息,我们可能会找到解决方案。


    吴若瑟