This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:Ads1292r阻抗衍生

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/566347/ads1292r-ads1292r-impedance-derivation

部件号:ADS1292R

您好,

目前正在尝试熟悉ads1292r。 我需要计算患者 的不住院率。 但是很难找到如何根据呼吸频率测量基于 阻抗气动成像应用注释来计算病人身体阻抗。在本文末尾,我看到了一个示例。 但现在我不能弄清楚哪个变量给出了阻抗以及如何给出阻抗。

如何准确计算阻抗[ Z ]?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户488.7595万,

    欢迎来到我们的e2e论坛! "阻抗气动成像"应用注释涉及使用阻抗气动成像作为测量呼吸频率的技术。 您是在尝试这样做,还是正在考虑其他应用,例如生物电气阻抗分析?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。
    如何分析生物电阻抗? 您能否建议使用ads1292r来获取和计算生物电阻抗的一些文档和计算方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    我们将为您做一些调查-希望e2e上的人已经了解了这一点,并将发布回复以帮助您开始。